Déployer une Application FactoryTalk Optix
Les dispositifs
Rockwell Automation
cibles exécutent automatiquement Applications FactoryTalk Optix
lors du déploiement. Pour les dispositifs sur lesquels le service de mise à jour n’est pas installé ou pour lesquels l’application d’exécution a été transférée manuellement, vous devez démarrer l’application manuellement sur le dispositif ou configurer le démarrage automatique de l’application.Utilisez
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
pour déployer des dispositifs locaux ou distants. Utilisez Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
pour déployer des dispositifs distants uniquement. FactoryTalk Optix Studio
utilise FactoryTalk Remote Access
pour déployer des dispositifs distants.
IMPORTANT:
Si
Application FactoryTalk Optix
est déjà en cours d’exécution sur un dispositif cible, le déploiement d’une autre application Application FactoryTalk Optix
arrête et retire l’autre application.Conditions préalables
- (Facultatif) Configurez le moteur de présentation pour le mode dans lequel vous allez exécuterFactoryTalk Optix.Consultez la rubrique Configurer des moteurs de présentation.
- Confirmez queService de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optixs’exécute sur le dispositif cible.IMPORTANT: Pour fonctionner correctement en tant qu’application,Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optixnécessite que le port TCP 49100 soit accessible et que le nom d’utilisateur soit valide et configuré avec un mot de passe.
- Confirmez que le dispositif cible possède une licence valide.IMPORTANT: Si le dispositif cible n’est pas sous licence,Applications FactoryTalk Optixs’exécute en mode de démonstration et s’arrête automatiquement après 2 heures.
- Configurez un dispositif.IMPORTANT: Configurez un dispositif local ou distant. Pour configurer un dispositif local, consultez la rubrique Gérer les dispositifs cibles. Pour configurer un dispositif distant, ouvrezFactoryTalk®Hub™et accédez àFactoryTalk Remote Access. Dans l’aide en ligne de FactoryTalk Remote Access, consultez la rubriqueVue Domaineet faites défiler jusqu’à la sectionPour ajouter un dispositif. Le clientFactoryTalk Remote AccessRuntime doit être installé et configuré pour le dispositif distant. Dans l’aide en ligne de FactoryTalk Remote Access, consultez la rubriqueConfiguration du client.
- Pour déployerApplication FactoryTalk Optix
- Sélectionnez le dispositif configuré.Pour plus d’informations, consultez Sélectionner un dispositif cible.
- Si vous avez sélectionné un dispositif distant, vous devez d’abord établir une connexion VPN à ce dispositif. Sélectionnezou une connexion de bureau distant en sélectionnantVPN.Bureau distant
- Sélectionnez.Exécuter
- Saisissez le mot de passe utilisateur pour le dispositif cible et sélectionnezOK.
- Pour détacherFactoryTalk Optix Studiodu dispositif cible, fermez laSortie.
- Pour arrêterApplication FactoryTalk Optixsur le dispositif cible, sélectionnez.ArrêterCONSEIL:Si vous désinstallez les outils d’exécution, votre application redémarrera automatiquement lors de votre prochaine connexion. Une fois les outils d’exécution désinstallés, vous ne pouvez pas déployer d’application, car la désinstallation retire le service de mise à jour.
L’application sur le dispositif cible s’arrête.
NOTE:
Pour dissocier FactoryTalk Optix Studio du dispositif cible, fermez le volet Sortie dans
FactoryTalk Optix
. L’application continue de s’exécuter sur le dispositif cible mais FactoryTalk Optix
n’est plus connecté, de sorte que les messages n’apparaissent plus dans le volet Sortie.déployer
Fournir une réponse