Exporter une table de base de données vers un fichier CSV
Vous pouvez utiliser le script Exportateur de table générique pour exporter le contenu d'une table vers un fichier CSV.
Conditions préalables
- Pour exporter une table de base de données vers un fichier CSV
- Dans la barre d’outils, sélectionnezet recherchezBibliothèques de modèlesGeneric Table Exporter.
- DansBibliothèques, sousComposants, faites glisserExportateur de table génériqueversNetLogicdansVue de projet.
- DansPropriétés, complétez les éléments suivants :
- CSVPath. Chemin d'accès au fichier CSV vers lequel l'historique des alarmes sera exporté.
- FieldDelimiter. Caractère utilisé pour délimiter les valeurs d'une ligne.
- Table. Table de base de données.
- Requête. Requête SQL permettant de filtrer les données. Pour plus d’informations, consultez Cas d’utilisation.
- WrapFields.
- Associez la méthodeExporterdeGenericTableExporterà un événement.Par exemple, associez la méthodeExporterà l’Événement MouseClickd’un bouton.
csv
exporter
Fournir une réponse