Créer une base de données intégrée
Créez une base de données intégrée SQLite dans votre projet. Les bases de données intégrées sont généralement utilisées pour gérer les données utilisées par d’autres objets dans la
FTOptixApplication
.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit surStockages de donnéeset sélectionnezBase de données intégrée.
- (facultatif) DansPropriétés, dansNom de fichier, entrez un nom personnalisé pour le fichier de base de données.
- DéfinissezEn mémoiresur l’une des options :
- Vrai. Rend la base de données non persistante. Les données stockées sont supprimées lorsque vous redémarrez laApplication FactoryTalk Optix.
- Faux. Rend la base de données persistante. Les données stockées sont conservées lorsque vous redémarrez laApplication FactoryTalk Optix.
(facultatif) Configurez la structure de la base de données. Consultez la rubrique Configurer une table de base de données.
base de données
Fournir une réponse