Créer une base de données ODBC

Créez un objet de base de données qui récupère les données d’un serveur SQL Server ou d’un serveur MySQL.
Conditions préalables
Pour vous connecter à une base de données ODBC à partir de dispositifs
Windows®
 :
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Stockages de données
    et sélectionnez
    Base de données ODBC
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , dans
    Type de SGBD
    , sélectionnez le type de serveur de base de données.
  3. Dans
    Propriétés
    , complétez les éléments suivants :
    • Configuration
       :
      • Type de SGBD
        SQL Server
        ou
        MySQL
        .
      • (facultatif)
        DSN
        (Nom de la source de données). Applicable uniquement aux dispositifs
        Windows
        .
        IMPORTANT:
        S’il est spécifié, le DSN fournit automatiquement les propriétés de connexion ODBC.
        Vous ne pouvez pas écraser les propriétés DSN en complétant manuellement les champs
        Serveur
        ,
        Port TCP
        ,
        Base de données
        ,
        Nom d’utilisateur
        et
        Mot de passe
        .
      • Serveur
        . Adresse IP ou nom d’hôte du serveur de base de données.
      • Port TCP
        . Port TCP du serveur de base de données.
        CONSEIL: La valeur par défaut de 0 est définie sur 1433 pour les serveurs SQL et 3306 pour les serveurs MySQL.
      • Base de données
        . Nom de la base de données dans le serveur de base de données.
        CONSEIL: Le nom de la base de données est facultatif si celui-ci est spécifié dans le connecteur ODBC.
      • Nom d’utilisateur
        . Nom de l’utilisateur qui peut accéder à la base de données.
      • Mot de passe
        . Mot de passe de l’utilisateur qui peut accéder à la base de données.
    • Stockage et transfert
       :
      CONSEIL: Le stockage et transfert stocke les données en cas de perte temporaire de connexion au stockage. Consultez la rubrique Stockage et transfert.
      • Stockage et transfert activé
        .  Active ou désactive le stockage et transfert.
      • Taille max. de mémoire tampon du stockage et transfert
        . Nombre maximal d’éléments dans la mémoire tampon, pouvant être défini de 1 à 100 000. Un élément correspond à une entrée (ligne) dans une table de base de données.
        CONSEIL: Les propriétés de diagnostic en lecture seule suivantes sont disponibles :

          Utilisation de mémoire tampon du stockage et transfert
          . Valeur de diagnostic définie par l’environnement d’exécution, indiquant le nombre actuel d’éléments dans la mémoire tampon.

          Dépassement de mémoire tampon du stockage et transfert
          . Valeur de diagnostic définie par l’environnement d’exécution. Faux : indique que les données à venir sont traitées

(facultatif) Configurez la structure de la base de données. Consultez la rubrique Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal