La taille des données Modbus est dépassée
La configuration des commandes Maître Modbus dans l’affichage
Canal
a dépassé la mémoire de connexion. La configuration de la commande dépend de la disponibilité de la mémoire de connexion. Les limitations des commandes maîtres comprennent :X
- Maître Modbus- Chaque Maître Modbus prend en charge deux connexions de données au maximum.
- Chaque connexion de données prend en charge au maximum 446 octets de données de lecture et 482 octets de données d’écriture. Pour une deuxième connexion, celle-ci prend en charge 450 octets de données de lecture au maximum.
- Chaque commande peut avoir un maximum de 125 mots en lecture ou 123 mots en écriture, ou 2 000 lectures de bobines/d’entrée discrète ou 1 968 bobines écrites.
- Chaque commande utilise :
- Deux octets de données d’entrée par registre de maintien ou lecture de registre d’entrée.
- Un octet de données d’entrée pour chaque bobine ou lecture d’entrées discrètes de 1 à 8.
- Deux octets de données de sortie par registre d’entrée écrit.
- Un octet de données de sortie pour chaque bobine de 1 à 8 écrite.
Vérifiez la configuration des commandes maîtres et apportez les modifications nécessaires pour réduire la taille des données.
Fournir une réponse