Règle d’allocation de la commande d’écriture
Une commande d’écriture doit avoir un entête de 3 octets dans la balise de production, et les données de commande dans la balise de consommation.
Balise de production
Total des octets = 3 octets d’en-tête + 1 octet (caché).
Balise de consommation
Taille des données (longueur des données) | Total des octets |
|---|---|
Un multiple de 4 octets | Longueur des données |
Un multiple de 4 octets, moins 1 : | Longueur des données + 1 octet (caché) |
Un multiple de 4 octets, moins 2 : | Longueur des données + 2 octets (cachés) |
Un multiple de 4 octets, moins 3 : | Longueur des données + 3 octets (cachés) |
Fournir une réponse