Règle d’allocation de la commande de lecture

Une commande de lecture doit avoir un en-tête de 3 octets, et les données de la commande dans la balise de production (non allouées dans la balise de consommation).
Taille des données (longueur des données + en-tête)
Allocation
Total des octets
Un multiple de 4 octets
La zone des données de commande est allouée après la zone de l’en-tête.
Longueur des données + en-tête
Un multiple de 4 octets, moins 1
1 octet de données de remplissage est alloué entre la zone de l’en-tête et la zone des données de commande.
Longueur des données + en-tête + 1 octet (caché)
Un multiple de 4 octets, moins 2
2 octets de données de remplissage sont alloués comme suit :
  • 1 octet entre la zone de l’en-tête et la zone des données de commande.
  • 1 octet après la zone des données de commande.
Longueur des données + en-tête + 2 octets (cachés)
Un multiple de 4 octets, moins 3
3 octets de données de remplissage sont alloués comme suit :
  • 1 octet entre la zone de l’en-tête et la zone des données de commande.
  • 2 octets après la zone des données de commande.
Longueur des données + en-tête + 3 octets (cachés)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal