Rechercher
5032 discret
Résolution des problèmes
Valeur non valide
Erreur interne
Durée de l’état de défaut de communication non valide
Durée de filtrage Désactivé-Activé non valide
Durée de filtrage Activé-Désactivé non valide
Nombre de vibrations non valide
Nombre de vibrations en dessous de la plage
Nombre de vibrations au-dessus de la plage
Durée de vibration non valide
Durée de vibration en dessous de la plage
Durée de vibration au-dessus de la plage
Connexion non valide avec les événements
Connexion avec FIFO non valide
Mode Point non valide
Connexion de sortie programmée non valide
Connexion non valide
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal