Durée de vibration en dessous de la plage
La valeur
Durée de vibration
est inférieure au minimum autorisé.Entrez une valeur comprise entre 1 ms et 10 000 ms et appliquez les modifications.
Fournir une réponse