Durée de vibration au-dessus de la plage

La valeur
Durée de vibration
est supérieure au maximum autorisé.
Entrez une valeur comprise entre 1 ms et 10 000 ms et appliquez les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal