Affichage Smartports et VLAN
Utilisez l’affichage
Smartports et VLAN
pour attribuer les rôles Smartport et attribuer des types de VLAN et des ID.
CONSEIL:
les paramètres de cet affichage sont disponibles en ligne.
Les rôles Smartport sont des configurations recommandées pour les ports. Ces configurations sont appelées rôles de port. Utilisez les rôles Smartports pour :
- Optimiser les connexions des commutateurs et garantir la sécurité, la qualité de la transmission et la fiabilité du trafic provenant des ports des commutateurs.
- Éviter les problèmes causés par des configurations de port incorrectes.CONSEIL:Les rôles de port sont basés sur le type de dispositif connecté au port de commutateur. Assurez-vous de décider quel port est connecté à quel type d’appareil avant de sélectionner le rôle Smartport.
Utilisez les VLAN pour :
- Regrouper les utilisateurs et appliquer des privilèges et des restrictions à différents types d’utilisateurs, isoler les différents types de trafic pour préserver la qualité de la transmission et minimiser le trafic excessif entre les segments logiques.
- Isoler les différents types d’utilisateurs et réduire les efforts administratifs pour examiner de manière constante les demandes adressées aux ressources réseau.CONSEIL:Les dispositifs connectés aux ports de commutateur d’un même VLAN peuvent communiquer uniquement entre eux et peuvent partager les mêmes données.
Fournir une réponse