Créer ou modifier un VLAN

Utilisez l’affichage
Smartports et VLAN
pour créer un nouveau VLAN ou modifier un VLAN existant.
Conditions préalables
  • Le dispositif est en ligne.
Pour créer un nouveau VLAN ou modifier un VLAN existant
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Smartports et VLAN
    .
  2. Dans l’affichage
    Smartports et VLAN
    , effectuez l’une des deux actions suivantes :
    • Pour créer un nouveau VLAN, sélectionnez add.
    • Pour modifier un VLAN existant, sélectionnez edit.
  3. Dans
    Ajouter/Modifier un VLAN
    , configurez les paramètres selon les besoins.
    CONSEIL:
    Lors de la création d’un nouveau VLAN, attribuez-lui un nom et un numéro d’ID unique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal