Paramètres de la boîte de dialogue Ajouter/Modifier un VLAN

La boîte de dialogue
Ajouter/Modifier un VLAN
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
ID
Spécifie le numéro d’ID. L’ID doit être numérique, unique et compris entre 2 et 1001 ou 1006 et 4094.
Nom
Spécifie le nom du VLAN. Les noms de VLAN doivent être uniques et ne pas comporter plus de 20 caractères.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal