Boîte de dialogue Diagnostics de port

Le dispositif Stratix tient le compte de diverses fonctions du protocole Ethernet. Examinez ces comptages pour diagnostiquer un problème lorsque la liaison entre un port sélectionné et un nœud ne s’exécute pas comme prévu.
La boîte de dialogue
Diagnostics de port
permet d’afficher l’état des performances de la liaison. Vous pouvez :
  • afficher les compteurs d’octets et de paquets ;
  • afficher les collisions sur la liaison ;
  • afficher les erreurs sur la liaison ;
  • réinitialiser et effacer tous les compteurs d’état
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal