Réinitialiser les compteurs de diagnostic de port
Utilisez la boîte de dialogue
Diagnostics de port
pour réinitialiser les compteurs d’interface et de support afin de faciliter la résolution des problèmes.Conditions préalables
- Le dispositif est en ligne.
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezÉtat du port.
- Dans l’affichageÉtat du port, sélectionnez
dans la colonne Diagnostics de portdu port. - DansDiagnostics de port, sélectionnezRéinitialiser les compteurs.Les valeurs des compteurs d’interface et de support sur le dispositif sont réinitialisées et les valeurs affichées dans la boîte de dialogue sont mises à jour avec les valeurs actuelles des compteurs.
Fournir une réponse