Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics de port

La boîte de dialogue
Diagnostics de port
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Unité
Indique l’unité dans laquelle réside le port.
Compteurs de l’interface
Les éléments d’état suivants vous permettent d’afficher l’état des octets et des paquets reçus et envoyés.
  • Octets en entrée
    - Nombre d’octets reçus par le port.
  • Octets en sortie 
    - Nombre d’octets envoyés par le port.
  • Paquets Unicast en entrée
    - Nombre de paquets Unicast reçus par le port.
  • Paquets Unicast en sortie
    - Nombre de paquets Unicast envoyés par le port.
  • Paquets non-Unicast en entrée
    - Nombre de paquets Multicast reçus par le port.
  • Paquets non-Unicast en sortie
    - Nombre de paquets Multicast envoyés par le port.
  • Paquets rejetés en entrée
    - Nombre de paquets entrants ayant été rejetés.
  • Paquets rejetés en entrée
    - Nombre de paquets entrants ayant été rejetés.
  • Paquets avec erreurs en entrée
    - Nombre de paquets entrants contenant des erreurs.
  • Paquets avec erreurs en sortie
    - Nombre de paquets sortants contenant des erreurs.
  • Paquets de protocole inconnu en entrée
    - Nombre de paquets entrants avec des protocoles inconnus.
Compteurs du support
Indique les compteurs qui vous permettent d’afficher l’état des éléments suivants :
  • Erreurs d’alignement
    - Nombre de trames reçues dont la longueur n’est pas un nombre entier d’octets.
  • Erreurs FCS
    - Erreurs de Frame Check Sequence. Nombre de trames reçues qui ne passent pas le contrôle FCS.
  • Collisions simples
    - Nombre de collisions simples.
  • Collisions multiples
    - Nombre de collisions multiples.
  • Erreurs de test SQE
    - Nombre de fois qu’un message ERREUR DE TEST SQE a été généré.
  • Transmissions différées
    - Nombre de transmissions différées par le réseau occupé.
  • Collisions retardées
    - Nombre de collisions retardées.
  • Collisions excessives
    - Nombre de trames pour lesquelles la transmission échoue en raison de collisions excessives.
  • Erreurs de transmission MAC
    - Nombre de trames pour lesquelles la transmission échoue en raison d’une erreur de transmission interne à la sous-couche MAC.
  • Erreurs de réception MAC
    - Nombre de trames pour lesquelles la réception échoue en raison d’une erreur de réception interne à la sous-couche MAC.
  • Détection de porteuse
    - Nombre de fois que la condition de détection de la porteuse a été perdue ou n’a jamais été activée lors de la tentative de transmission d’une trame.
  • Trame trop longue
    - Nombre de trames reçues qui dépassent la taille de trame maximale autorisée.
Réinitialiser les compteurs
Remet les compteurs à zéro.
Réinitialiser les compteurs
n’est pas disponible lorsque vous êtes hors ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal