Affichage Affectation d’adresse DHCP
Utilisez l’affichage
Affectation d’adresse DHCP
pour afficher et configurer la persistance DHCP. Le protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) affecte automatiquement des informations d’adresse IP à partir d’un pool d’adresses disponibles aux dispositifs nouvellement connectés (clients DHCP) dans le réseau. Si un dispositif quitte et rejoint ensuite le réseau, il reçoit la prochaine adresse IP disponible, ce qui peut être ou non la même adresse qu’avant.Définissez le commutateur pour fonctionner comme un serveur DHCP afin d’assurer la persistance du DHCP. Avec la persistance DHCP, vous pouvez affecter une adresse IP spécifique à chaque port, en assurant que le dispositif relié à un port donné obtient la même adresse IP.
Les données s’affichent uniquement lorsque le dispositif est en ligne.
Fournir une réponse