Affecter une adresse IP à un port DHCP
Utilisez l’affichage
Affectation d’adresse DHCP
pour affecter une adresse IP spécifique à chaque port DHCP. L’adresse IP que vous affectez est réservée pour un port sélectionné et n’est pas disponible pour l’affectation dynamique DHCP normale. L’adresse IP doit être une adresse du pool spécifié dans le champ Pool DHCP
.Conditions préalables
- Le dispositif est en ligne.
Pour affecter une adresse IP à un port DHCP
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezAffectation d’adresse DHCP.
- Dans l’affichageAffectation d’adresse DHCP, configurez les paramètres suivants selon vos besoins :
- Pool
- Adresse IP
- SélectionnezDéfinirpour envoyer les modifications vers le commutateur.CONSEIL:vous devrez peut-être entrer un mot de passe dans la boîte de dialogueEntrer un mot de passe.
Fournir une réponse