Paramètres de l’affichage Affectation d’adresse DHCP

L’affichage
Affectation d’adresse DHCP
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Si vous supprimez toutes les lignes des pools dans l’affichage
Pools DHCP
et que vous sélectionnez
Rafraîchir
, le nom du
Pool
est vide.
Paramètre
Description
Port
Affiche les ports disponibles pour la configuration. Par exemple, Gi1/1, Gi1/2, Fa1/1 et Fa1/2.
Pool
Spécifie les noms de pool provenant du pool d’adresses IP DHCP qui correspondent aux instances disponibles dans le commutateur.
Adresse IP
Spécifie l’adresse IP affectée au port du commutateur. Le format est une adresse numérique 32 bits écrite sous la forme de quatre nombres séparés par des points (par exemple, 255.255.255.255). La plage de nombres est comprise entre 0 et 255 (de 1 à 244).
L’adresse IP que vous affectez est réservée pour un port sélectionné et n’est pas disponible pour l’affectation dynamique DHCP normale. L’adresse IP doit être une adresse du pool spécifié dans le champ
Pool DHCP
.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal