Affichage Topologie en anneau de niveau dispositif

Utilisez l’affichage
Topologie en anneau de niveau dispositif
pour activer DLR sur l’anneau et pour afficher des informations sur le réseau DLR. Un réseau DLR est un réseau en anneau à tolérance de défaut unique destiné à l’interconnexion des dispositifs d’automatisation sans nécessiter d’autres commutateurs.
Utilisez l’affichage
Topologie en anneau de niveau dispositif
pour :
  • activer DLR pour jusqu’à trois anneaux configurés ;
  • sélectionner les ports d’anneau;
  • afficher si le commutateur est un superviseur d’anneau ;
  • afficher l’état actuel de l’anneau ;
  • afficher si la passerelle redondante est activée ;
  • afficher l’état de la passerelle redondante ;
  • afficher le rôle du serveur avec protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) ;
  • afficher l’état actuel du serveur DHCP.
CONSEIL:
les paramètres de cet affichage sont disponibles en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal