Surveiller l’état DLR
Utilisez l’affichage
Topologie en anneau de niveau dispositif
pour surveiller l’état du réseau DLR.Conditions préalables
- Vous devez être en ligne et communiquer avec le commutateur.
Pour surveiller le réseau DLR
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezTopologie en anneau de niveau dispositif.
- Effectuez l’une des actions suivantes selon vos besoins :
- Pour afficher le commutateur et les ports, sélectionnezTopologie en anneau de niveau dispositif.
- Pour afficher l’anneau, développezTopologie en anneau de niveau dispositif, puis sélectionnezAnneau X. Par exemple, sélectionnezAnneau 1pour afficher des informations sur l’anneau 1. Il peut y avoir jusqu’à trois anneaux.
- Pour afficher la passerelle redondante sur l’anneau, développezTopologie en anneau de niveau dispositif, développezAnneau X, puis sélectionnezPasserelle redondante.
- Pour afficher des informations statistiques, développezTopologie en anneau de niveau dispositif, développezAnneau X, puis sélectionnezStatistiques.
- Pour afficher les dispositifs sur l’anneau, développezTopologie en anneau de niveau dispositif, développezAnneau X, puis sélectionnezMembres.
Fournir une réponse