Exécuter un test Diagnostiquer le câble

Utilisez la boîte de dialogue
Diagnostic du câble
pour exécuter un test de diagnostic sur les câbles d’un port sélectionné.
Conditions préalables
  • Le dispositif est en ligne.
  • Pour effectuer un test de câble valide des ports Gigabit, configurez le port Gigabit comme type de support RJ45 dans l’interface Web du gestionnaire de dispositifs ou à l’aide de l’interface de ligne de commande.
  • Vous devez disposer du privilège approprié pour exécuter le test.
Pour exécuter le test Diagnostiquer le câble sur un port
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    État du port
    .
  2. Dans l’affichage
    État du port
    , sélectionnez FTDStudioPortDiag dans la colonne
    Diagnostics du câble
    pour le port.
  3. Dans
    Diagnostics du câble
    , sélectionnez
    Diagnostiquer le câble
    .
    CONSEIL:
    Le test peut interrompre les connexions au dispositif et à tout dispositif connecté via le dispositif. Le test peut également interrompre la connexion entre la station de travail et l’automate.
  4. Dans
    Interruption de la connexion
    , sélectionnez
    Oui
    pour poursuivre le test. Vous devrez peut-être entrer un mot de passe valide.
    CONSEIL:
    pour annuler le test, sélectionnez
    Non
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal