Activer un port de liaison montante

Utilisez l’affichage
Passerelle redondante
pour activer un port de liaison montante.
Pour activer un port de liaison montante pour une passerelle redondante
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Topologie en anneau de niveau dispositif
    , puis développez
    Anneau X
    .
  2. Sélectionnez
    Passerelle redondante
    .
  3. Dans la colonne
    Activer
    de l’affichage
    Passerelle redondante
    , cochez la case en regard du port de liaison montante à activer.
  4. Sélectionnez
    Définir
    pour envoyer les modifications vers le commutateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal