Paramètres de l’affichage Anneau X - Passerelle redondante

L’affichage
Anneau X - Passerelle redondante
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Activer la passerelle redondante
Indique que la passerelle redondante est activée. La passerelle redondante doit être activée avant de régler les paramètres.
Par défaut :
Désactivé
.
Intervalle de publication
Spécifie l’intervalle de temps, en microsecondes, dont la passerelle redondante dispose pour transmettre des messages de publication.
Valeurs valides : 1 000 à 100 000 microsecondes.
Par défaut : 2 000 microsecondes.
Délai d’expiration de la publication
Spécifie le temps d’attente des nœuds avant expiration du délai s’ils ne reçoivent pas de messages de publication.
Valeurs valides : 2500 à 500 000 microsecondes.
Par défaut : 5000 microsecondes.
Priorité
Spécifie les valeurs de priorité de la passerelle redondante. Vous pouvez configurer plusieurs passerelles et affecter à chaque passerelle une valeur de priorité.
Les valeurs disponibles sont :
  • Aucun
     : 0
  • Principal
     : 255
  • Sauvegarde 1
     : 100
  • Sauvegarde 2
     : 90
  • Sauvegarde 3
     : 80
  • Personnalisé
     : 0-255
Activer l’envoi de la trame de mise à jour de l’apprentissage
Indique que les messages de mise à jour de l’apprentissage sont activés.
Par défaut :
Activé
.
Ports de liaison montante de la passerelle
Indique les ports de liaison montante activés sur la passerelle redondante.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal