Configurer la passerelle redondante

Utilisez l’affichage
Passerelle redondante
pour configurer les propriétés de la passerelle redondante.
Conditions préalables
  • Le commutateur est en ligne et communique avec le commutateur.
  • Le commutateur fonctionne sur un réseau en anneau.
Pour configurer la passerelle redondante
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Topologie en anneau de niveau dispositif
    , puis développez l’
    Anneau
    approprié.
  2. Sélectionnez
    Passerelle redondante
    .
  3. Dans l’affichage
    Passerelle redondante
    , sélectionnez
    Activer la passerelle redondante
    pour activer une passerelle redondante pour la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR).
  4. Définissez les paramètres suivants :
    • Intervalle de publication
    • Délai d’expiration de la publication
    • Priorité
  5. (facultatif) Sélectionnez
    Activer l’envoi de la trame de mise à jour de l’apprentissage
    pour que la passerelle redondante envoie des messages de mise à jour de l’apprentissage. la configuration prend effet immédiatement.
  6. Sélectionnez
    Définir
    pour envoyer les modifications vers le commutateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal