Supprimer un VLAN

Utilisez le paramètre de l’affichage
Smartports et VLAN
pour supprimer un VLAN.
Pour supprimer un VLAN
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Smartports et VLAN
    .
  2. Dans l’affichage
    Smartports et VLAN
    , cochez la case des VLAN que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez delete.
  3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal