Paramètres de l’affichage Smartports et VLAN

L’affichage
Smartports et VLAN
inclut les paramètres suivants :
IMPORTANT:
Pour éviter les incompatibilités Smartport, vérifiez quel rôle Smartport est appliqué à un port avant d’attacher un dispositif au port ou de reconnecter les dispositifs qui ont été déplacés. Les discordances peuvent avoir des effets négatifs sur les dispositifs et votre réseau, notamment :
  • Incidence sur le comportement du dispositif connecté.
  • Réduction du niveau de QoS sur le trafic voix, sans fil, de commutateur et de routeur.
  • Réduction des restrictions sur l’accès invité au réseau.
  • Réduction de la protection contre les attaques par déni de service (denial of service, DoS) sur le réseau.
  • Désactivation ou fermeture du port.
Paramètre
Description
Attribution du VLAN et SmartPort
Port
Affiche le port auquel cette configuration s’applique. Le numéro de port comprend le type de port (Fa pour Fast Ethernet et Gi pour Gigabit Ethernet) et le numéro de port spécifique. Par exemple :
  • Gi1/1 est le port Gigabit Ethernet 1.
  • Gi1/2 est le port Gigabit Ethernet 2.
  • Fa1/1 est le port Fast Ethernet 1.
Rôle Smartport
Applique le rôle Smartport au port connecté. Les valeurs disponibles pour chaque port sont :
  • Dispositif d’automatisation
     : appliquez ce rôle aux ports connectés à un seul dispositif EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol). Ce rôle peut être utilisé pour gérer les dispositifs d’automatisation industrielle, tels que les automates logiques et les E/S.
  • Bureau pour l’automatisation
     : appliquez ce rôle aux ports connectés aux dispositifs de bureau, tels que les ordinateurs de bureau, les postes de travail, les ordinateurs portables et les autres hôtes clients.
    • N’appliquez pas le rôle Bureau aux ports connectés à des commutateurs, des routeurs ou des points d’accès.
    • N’appliquez pas le rôle Bureau aux ports connectés à des dispositifs autres que des ordinateurs de bureau. Cela désactive les ports.
  • Commutateur pour l’automatisation
     : appliquez ce rôle aux ports connectés à d’autres commutateurs qui prennent en charge le mode Arbre maximal, tels que Stratix 8000, Stratix 6000 version 3 ou les commutateurs Cisco.
  • Routeur pour l’automatisation
     : appliquez ce rôle aux ports connectés aux routeurs Cisco ou aux commutateurs de couche 3 dotés de fonctionnalités de service de routage. Utilisez ce rôle si le port se connecte à des dispositifs qui se connectent au réseau étendu (WAN) ou à Internet.
  • Téléphone pour l’automatisation
     : appliquez ce rôle aux ports connectés aux téléphones IP Cisco. Un dispositif de bureau (tel qu’un PC) peut être connecté au téléphone IP. Le téléphone IP et l’ordinateur connecté auraient tous deux accès au réseau et à Internet via le port du commutateur.
    Ce rôle donne la priorité au trafic vocal par rapport au trafic de données afin d’obtenir une meilleure réception vocale claire sur les téléphones IP.
  • Sans fil pour l’automatisation
     : appliquez ce rôle aux ports connectés au point d’accès sans fil Cisco.
  • Dispositif d’automatisation multiports
     : appliquez ce rôle aux ports connectés à des dispositifs EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) multiports, tels que les suivants :
    • Dispositifs EtherNet/IP multiports organisés dans une topologie linéaire (ou en guirlande)
    • 1783-ETAP (pour la connexion au port du dispositif uniquement)
    • Commutateurs non gérés (tels que Stratix 2000) et commutateurs gérés avec le protocole STP (Spanning Tree Protocol) désactivé
  • Bureau virtuel pour l’automatisation
     : appliquez ce rôle aux ports connectés aux PC exécutant un logiciel de virtualisation. Il peut être utilisé avec des dispositifs exécutant jusqu’à deux adresses MAC.
    N’appliquez pas le rôle Bureau virtuel pour l’automatisation aux ports connectés à des commutateurs, des routeurs ou des points d’accès.
  • Réseau sans fil pour l’automatisation - VLAN unique
     : appliquez ce rôle aux ports connectés au point d’accès sans fil Cisco lorsque tout le trafic sans fil est limité à un seul VLAN.
  • Réseau sans fil pour l’automatisation - Plusieurs VLAN
     : appliquez ce rôle aux ports connectés au point d’accès sans fil Cisco nécessitant la prise en charge de plusieurs VLAN.
  • Mise en miroir des ports
     : appliquez ce rôle aux ports configurés pour la mise en miroir du trafic. Ce rôle s’applique uniquement aux commutateurs Stratix 5700, 5400 et 5410. Ce rôle ne s’applique pas aux dispositifs S2500, S5800, S5200 ou à tout autre dispositif utilisant le micrologiciel IOS XE.
  • Aucun
     : appliquez ce rôle aux ports si vous ne souhaitez pas utiliser de rôle Smartport spécialisé sur le port.
Type et ID du VLAN - Natif
Spécifie un VLAN natif pour les ports pouvant appartenir à une jonction de VLAN (un port appartenant à plusieurs VLAN).
Cette option est disponible pour les ports définis sur
Commutateur pour l’automatisation
,
Routeur pour l’automatisation
,
Sans fil pour l’automatisation
,
Réseau sans fil pour l’automatisation - Plusieurs VLAN
ou
Mise en miroir des ports
.
Type et ID du VLAN - Accès
Spécifie un VLAN d’accès pour les ports qui ne peuvent appartenir qu’à un seul VLAN.
Cette option est disponible pour les ports définis sur
Dispositif d’automatisation, Bureau pour l’automatisation
,
Téléphone pour l’automatisation
,
Dispositif d’automatisation multiports
,
Bureau virtuel pour l’automatisation
ou
Réseau sans fil pour l’automatisation - VLAN unique
.
Type et ID du VLAN - Voix
Spécifie un VLAN vocal pour les ports définis sur
Téléphone pour l’automatisation
. Le VLAN vocal garantit que tout le trafic vocal bénéficie d’une meilleure qualité de service et n’est pas mélangé au trafic de données.
Configuration des VLAN
New VLAN
Ouvre
Ajouter un nouveau VLAN
pour créer un VLAN.
Edit
Ouvre
Modifier le VLAN
pour modifier le nom des VLAN existants.
Delete
Supprime le VLAN.
Lors de l’envoi des paramètres au commutateur, la boîte de dialogue de confirmation s’ouvre pour confirmer cette suppression.
ID
Affiche l’ID de VLAN des VLAN configurés. L’ID de VLAN par défaut (1) ne peut pas être modifié ou supprimé.
Nom
Affiche le nom donné à chaque VLAN configuré.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal