Configurer un commutateur à l’aide de l’installation rapide
Utilisez l’
Installation rapide
pour configurer les adresses IP du commutateur.Conditions préalables
- Le dispositif est en ligne.
Pour configurer un commutateur à l’aide de l’installation rapide
- Dans l’affichageInstallation rapide, sélectionnezConfigurer manuellement les paramètres IPsousParamètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP).CONSEIL:Si vous sélectionnezObtenir automatiquement les paramètres IP en utilisant DHCP, le commutateur obtient automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau, une adresse de passerelle et une adresse IP de serveur Network Time Protocol (NTP) à partir du serveur DHCP.
- Configurez les autres paramètres selon vos besoins :
- Adresse IP du dispositif physique
- Nom d’hôte
- Masque de sous-réseau
- Adresse de la passerelle
- Serveur Network Time Protocol
- Utilisateur
- Mot de passe
- Confirmer
- VLAN d’interface de gestion
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse