Paramètres de la boîte de dialogue Installation rapide

La boîte de dialogue
Installation rapide
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Paramètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP)
Configurer manuellement les paramètres IP
L’adresse IP, le masque de sous-réseau, l’adresse de la passerelle et l’adresse IP du serveur Network Time Protocol (NTP) sont saisis manuellement pour le commutateur. Le cas échéant, l’adresse du serveur DNS principal et l’adresse du serveur DNS secondaire sont également saisies manuellement. Il s’agit du paramètre par défaut.
Obtenir automatiquement les paramètres IP en utilisant DHCP
Le commutateur obtient automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau, une adresse de passerelle et une adresse IP de serveur Network Time Protocol (NTP) à partir du serveur DHCP. Le cas échéant, le commutateur obtient automatiquement l’adresse de serveur DNS principal et l’adresse de serveur DNS secondaire à partir du serveur DHCP. Tant que le commutateur n’est pas redémarré, il continue d’utiliser les informations IP affectées.
Configuration des paramètres IP
Adresse IP du dispositif physique
Adresse IP du commutateur. Chaque nœud sur un réseau doit avoir une adresse IP unique. L’adresse IP ne doit pas être inférieure à 1.0.0.0, ni comprise entre 224.0.0.0 et 255.255.255.255.
Cette valeur configure l’adresse IP du commutateur, de la même façon que l’interface Web du gestionnaire de dispositifs.
Lorsque le commutateur est reconfiguré avec une adresse IP différente, la communication peut être perdue lors de l’enregistrement des modifications. Pour corriger ce problème, définissez la nouvelle adresse IP et chargez-la dans l’automate.
Nom d’hôte
Nom qui identifie le commutateur lors de la surveillance ou du dépannage d’un problème. Cette fonctionnalité est facultative. Le nom peut comprendre des caractères alphanumériques, des points et des traits d’union.
Masque de sous-réseau
Masque de sous-réseau approprié pour le commutateur. Le masque de sous-réseau est un nombre de 32 bits. Définir chaque octet.
La valeur par défaut est 255.255.255.0.
Cette valeur est utilisée pour configurer le masque de sous-réseau, de la même façon que l’interface Web du gestionnaire de dispositifs.
Adresse de la passerelle
Adresse IP de la passerelle. L’adresse IP de la passerelle doit faire partie du même sous-réseau que l’adresse IP du commutateur. L’adresse IP du commutateur et l’adresse IP de la passerelle par défaut ne peuvent pas être identiques.
L’adresse IP de la passerelle est envoyée au commutateur lorsque vous sélectionnez
Définir
, mais elle n’est appliquée qu’au prochain démarrage du commutateur.
Serveur Network Time Protocol
Adresse IP du serveur Network Time Protocol (NTP). NTP est un protocole réseau pour la synchronisation d’horloges entre des systèmes informatiques sur des réseaux de données à commutation de paquets et à latence variable.
Créer un mot de passe
Utilisateur
Nom d’utilisateur associé au mot de passe. La valeur par défaut est
Admin
.
Mot de passe
Confirmer
Le mot de passe du commutateur peut commencer par un chiffre, est sensible à la casse et peut comporter des espaces incorporés. Le mot de passe ne peut pas être composé d’un seul chiffre, il ne peut pas contenir un point d’interrogation (?) ou une tabulation et il n’autorise pas d’espaces au début ou à la fin. La valeur par défaut est
switch
.
Pour terminer la configuration initiale, remplacez le mot de passe par défaut par un nouveau mot de passe.
Ce mot de passe est également utilisé comme mot de passe de sécurité Control Industrial Protocol (CIP). Fournissez un mot de passe pour sécuriser l’accès au commutateur.
Gestion du commutateur
VLAN d’interface de gestion
Nom et ID du VLAN de gestion via lequel le commutateur est géré. Choisissez un VLAN existant comme VLAN de gestion.
Le nom par défaut du VLAN de gestion est
par défaut
et l’ID par défaut est
1
. Le numéro de l’ID par défaut peut être compris entre 1 et 1001. Assurez-vous que le commutateur et votre poste de gestion de réseau se trouvent dans le même VLAN. Dans le cas contraire, vous perdrez la connectivité de gestion avec le commutateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal