Ajouter ou modifier une instance NAT
Vous pouvez ajouter ou modifier une instance NAT pour un commutateur Stratix 5410.
Conditions préalables
- Le dispositif doit être en ligne.
Pour ajouter ou modifier une instance NAT
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezNAT.
- Dans l’affichageNAT, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour créer une instance NAT, sélectionnez
. - Pour modifier une instance NAT existante, sélectionnez
.
- Dans l’affichageNom de l’instance et ports, procédez comme suit :
- DansNom de l’instance NAT, saisissez un nom de l’instance NAT.
- DansType de port, sélectionnez le type de port.
- Cochez la case à côté des ports que vous souhaitez activer pour cette instance NAT.
- SélectionnezSuivant.
- Dans l’affichageVLAN associés, procédez comme suit :
- Cochez les cases pour associer les ports traduits à un ou plusieurs VLAN.
- SélectionnezSuivant.
- Dans l’affichageAdresse de la passerelle, procédez comme suit :
- (Facultatif) DansAdresse de passerelle publique, saisissez une adresse.
- (Facultatif) DansAdresse de traduction de la passerelle privée, saisissez une adresse.
- SélectionnezSuivant.
- Dans l’affichageTraductions, procédez comme suit :
- Sélectionnez
pour ajouter une ligne vide. - DansEmplacement du dispositif, sélectionnez l’emplacement du réseau du dispositif.Un emplacement de réseau public procèdera au mappage du trafic des adresses publiques vers les adresses privées via le pare-feu. Un emplacement de réseau privé procèdera à un mappage des adresses privées aux adresses publiques via le pare-feu.
- Dans Adresse IP privée, saisissez l’adresse IP qui se trouve derrière le pare-feu.Dans Adresse IP publique, saisissez l’adresse IP qui est exposée au public.
- DansType, sélectionnez le type d’entrée à ajouter à la table de traduction, puis entrez les valeurs dansComptageouMasque de sous-réseauselon les besoins.
- Si vous avez sélectionnéPlagepourType, dansComptage, sélectionnez le nombre d’adresses à inclure dans la plage. Si l’emplacement du dispositif est privé, la plage s’applique à l’adresse IP privée. Si l’emplacement du dispositif est public, la plage s’applique à l’adresse IP publique.
- Si vous avez sélectionnéSous-réseaucommeType, dansMasque de sous-réseau, sélectionnez des masques de sous-réseau valides pour les adresses à traduire. Si l’emplacement du dispositif est privé, le masque de sous-réseau est appliqué à l’adresse IP privée. Si l’emplacement du dispositif est public, le masque de sous-réseau est appliqué à l’adresse IP publique.
- SélectionnezTerminer.
- SélectionnezDéfinirpour envoyer les paramètres vers le commutateur.
Fournir une réponse