Paramètres de l’affichage Nom de l’instance et ports
L’affichage
Nom de l’instance et ports
contient les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Nom de l’instance NAT | Spécifie le nom unique de l’instance NAT. |
Type de port | Spécifie le type de port. Les options disponibles sont :
|
Sélectionner 4 ports ou moins | Indique les ports disponibles pour la nouvelle instance NAT. Vous pouvez sélectionner jusqu’à quatre ports pour chaque section. Si un port a été sélectionné dans une autre instance NAT, il n’est pas disponible. |
Fournir une réponse