Affichage CanalX

L’affichage
CanalX
vous permet de configurer un canal sur les dispositifs d’entrée analogique non isolés 1756-IF8 et 1756-IF16 fonctionnant en mode Virgule flottante (format de données = Flottant) ou de configurer un canal d’entrée sur le dispositif 1756-IF4FXOF2F.
Utilisez l’affichage
CanalX
pour :
  • Sélectionner le type et la plage d’entrée
  • Saisir des valeurs de mise à l’échelle
  • Spécifier la durée de filtrage numérique
  • Si compatible, saisir un décalage de capteur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal