Configurer un canal sur un dispositif d’entrée analogique

Créez une configuration spécifique à votre application au niveau du canal.
Pour configurer un canal sur un dispositif d’entrée analogique
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Canaux
    , puis sélectionnez un canal spécifique.
  2. Dans l’affichage
    CanalX
    , personnalisez les paramètres selon vos besoins.
  3. Sélectionnez
    OK
    pour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal