Paramètres de l’affichage CanalX
L’affichage
CanalX
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Les paramètres disponibles varient en fonction du dispositif en cours de configuration.
Paramètre | Description |
|---|---|
Type d’entrée | Spécifie le type d’entrée. Les options disponibles sont :
|
Plage d’entrée | Spécifie la plage de fonctionnement du canal sélectionné. |
Décalage de capteur | Spécifie une valeur de décalage ajoutée à l’entrée pendant le calcul du calibrage afin de compenser les inexactitudes du capteur. |
Unités d’ingénierie | Spécifie le nom de l’unité d’ingénierie. |
Signal haut | Spécifie la valeur haute de mise à l’échelle en unités de signal, volts ou milli-ampères. Vous devez définir ce point d’entrée dans la plage par défaut des signaux du dispositif. Cette valeur est mise à l’échelle à la valeur Ingénierie haute . |
Ingénierie haute | Spécifie la valeur en unités d’ingénierie utilisateur vers laquelle Signal haut doit être mis à l’échelle. Toutes les valeurs envoyées vers et depuis le dispositif sont exprimées en unités d’ingénierie. |
Signal bas | Spécifie la valeur basse de mise à l’échelle en unités de signal, volts ou milli-ampères. Vous devez définir ce point d’entrée dans la plage par défaut des signaux du dispositif. Cette valeur est mise à l’échelle à la valeur Ingénierie basse . |
Ingénierie basse | Spécifie la valeur en unités d’ingénierie utilisateur vers laquelle Signal bas doit être mis à l’échelle. Toutes les valeurs envoyées vers/depuis le dispositif sont exprimées en unités d’ingénierie. |
Filtre numérique | Spécifie la constante de temps, en millisecondes, d’un filtre numérique de retard de premier ordre sur l’entrée. Le filtre numérique lisse les bruits transitoires des données d’entrée pour le canal sélectionné du module. Si la valeur est égale à 0, le filtre est désactivé. |
Fournir une réponse