Affichage Commande HART
L’affichage
Commande HART
vous permet de configurer automatiquement le dispositif de terrain HART à l’aide des valeurs d’amortissement
et de plage
de PV fournies par l’utilisateur.Lorsque ces fonctions sont activées, le dispositif envoie les valeurs d’
Amortissement PV
et de Plage PV
au dispositif de terrain HART connecté au canal.Fournir une réponse