Paramètres de l’affichage Commande HART

L’affichage
Commande HART
inclut les paramètres suivants.
Paramètre
Description
Activer la configuration d’amortissement PV du dispositif HART (commande 34)
Indique que le dispositif de terrain HART est automatiquement configuré à l’aide de la valeur saisie dans
Amortissement PV
. Le dispositif envoie la commande 34 au dispositif de terrain connecté au canal lorsque le dispositif est connecté.
Amortissement PV
n’est pas disponible lorsque cette case est décochée.
Amortissement PV
Spécifie la valeur d’amortissement PV du dispositif de terrain HART.
Activer la configuration de la plage de PV du dispositif HART (commande 35, commande 47)
Indique que le dispositif de terrain HART est configuré à l’aide des valeurs saisies dans ces cases :
  • Unités PV
  • Plage supérieure de PV
  • Plage inférieure de PV
  • Fonction de transfert de PV
Lorsque la case est décochée, les paramètres suivants ne sont pas disponibles :
  • Unités PV
  • Plage supérieure de PV
  • Plage inférieure de PV
  • Fonction de transfert de PV
Unités PV
Indique les unités de la
Plage supérieure de PV
et de la
Plage inférieure de PV
.
Sélectionnez (
...
) pour choisir les unités de la plage PV.
Plage supérieure de PV
Spécifie la plage supérieure de PV.
Cette valeur doit être supérieure ou égale à la
Plage inférieure de PV
.
Plage inférieure de PV
Spécifie la plage inférieure de PV.
Cette valeur doit être inférieure ou égale à la
Plage supérieure de PV
.
Fonction de transfert de PV
Spécifie la fonction de transfert utilisée entre le courant de boucle et la valeur numérique de la variable primaire.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal