Sélectionner les unités de la plage PV

Utilisez
Sélectionner des unités PV
pour sélectionner les
Unités PV
pour les valeurs de la
Plage supérieure de PV
et de la
Plage inférieure de PV
.
Pour sélectionner les unités de la plage PV
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Canaux
    , puis développez un canal spécifique.
  2. Sélectionnez
    Commande HART
    .
  3. Dans l’affichage
    Commande HART
    , cochez la case
    Activer la configuration de la plage de PV du dispositif HART (commande 35, commande 47)
    , puis sélectionnez (
    ...
    ).
  4. Dans
    Sélectionner des unités PV
    , spécifiez les paramètres suivants :
    • Catégorie
      Catégorie de l’unité, par exemple puissance, électrique ou température. S’il n’existe aucune catégorie appropriée,
      Saisir la valeur de l’ID
      est attribué.
    • Unités PV
      Unité de mesure associée à la catégorie. Non disponible lorsque
      Catégorie
      est défini sur
      Saisir la valeur de l’ID
      .
    • ID de l’unité PV
      ID d’unité associé à l’unité. Lorsque
      Catégorie
      est défini sur
      Saisir la valeur de l’ID
      , une valeur comprise entre 1 et 255 est attribuée. La valeur par défaut est 32.
  5. Sélectionnez
    OK
    pour confirmer et enregistrer les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal