Vue Modbus Slave (Modbus esclave)

Utilisez la vue Modbus Slave (Modbus esclave) pour configurer les paramètres de la communication Modbus en tant que dispositif esclave.
Exemple de vue Modbus Slave (Modbus esclave)
Paramètres de la vue Modbus Slave (Modbus esclave)
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Modbus Format (Format Modbus)
Détermine si le format de transmission Modbus est Modbus RTU ou Modbus ASCII.
  • 0 = RTU (valeur par défaut)
  • 1 = ASCII
Inter-frame Timeout (Timeout entre trame)
Spécifie le délai maximal pour la réception des données pour le RTU.
CONSEIL: Ce paramètre est disponible uniquement lorsque le format Modbus est réglé sur Modbus RTU.
0 n’est pas une valeur admissible.
Utilisez les Tableau 2 et Tableau 3 pour déterminer la valeur minimale.
Node Address (Adresse de station)
Définit l’adresse de station de l’esclave.
1 à 247 (valeur par défaut = 1)
Diagnostics
Lorsque l’état de l’automate est en ligne, ouvrez la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le Modbus esclave.
–
Sélectionnez Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic de la voie Modbus esclave.
Exemple de boîte de dialogue de diagnostics de la voie Modbus esclave
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal