Ajout d'une instruction complémentaire
Utilisez des instructions complémentaires standard pour conserver la logique communément utilisée comme jeu d'instructions, puis ajoutez-la à votre projet. Une fois qu'elles sont définies dans un projet, les instructions complémentaires se comportent de la même manière que les instructions déjà intégrées aux automates (controllers) Logix.
Utilisez les instructions complémentaires pour imbriquer la logique communément utilisée dans une instruction unique. Outre la signature d'instruction utilisée pour les Instructions complémentaires de haute intégrité, les Instructions complémentaires de sécurité comprennent un identifiant de signature d'instruction de sécurité à utiliser dans les fonctions liées à la sécurité.
Pour ajouter une instruction complémentaire :
- Dans le volet Organisateur de l'automate (controller), développez le dossierActifs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierInstruction complémentaireet sélectionnezNouvelle instruction complémentaire.La boîte de dialogue Nouvelle instruction complémentaire s’ouvre.Notez que pour accéder à la boîte de dialogueNouvelle instruction complémentaire, vous pouvez également utiliser le chemin suivant :Fichier > Nouveau composant > Instruction complémentaire.
- Tapez le nom de l’instruction.
- S'il s'agit d'un projet de l'automate (controller) de sécurité, sélectionnez la classe d'instruction :SécuritéouStandard. Pour plus d’informations sur les instructions complémentaires de sécurité, reportez-vous à À propos des instructions complémentaires de sécurité.
- Sélectionnez la langue de programmation de la logique de définition (obligatoirement logique à relais pour les instructions complémentaires de sécurité).
- Facultatif - Renseignez les champsTexte développé,Remarque sur la révisionetFournisseur.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse