Instructions complémentaires
Les instructions complémentaires sont des instructions que vous définissez. Vous pouvez ensuite les ajouter à votre projet. Vous pouvez les définir vous-même ou elles peuvent vous être fournies par une tierce personne. Une fois qu'elles sont définies dans un projet, elles se comportent de la même manière que les instructions déjà intégrées aux automates (controllers) Logix. Une instruction complémentaire vous permet de couvrir la logique que vous utilisez le plus souvent sous la forme de jeux d'instructions.
Tout comme les Instructions complémentaires standard, les Instructions complémentaires de sécurité vous permettent d'imbriquer la logique communément utilisée dans une instruction unique, ce qui la rend modulaire et facile à réutiliser. Outre la signature d'instruction utilisée pour les Instructions complémentaires de haute intégrité, les Instructions complémentaires de sécurité comprennent un identifiant de signature d'instruction de sécurité à utiliser dans les fonctions liées à la sécurité.
Fournir une réponse