Entrer manuellement un driver et un chemin de communication
Si un driver de communication n'est pas présent dans la topologie du réseau logiciel
Communications > Navigateur réseau
, entrez manuellement le driver et le chemin.Pour entrer manuellement un driver et un chemin de communication
- En haut de la boîte de dialogueCommunications > Navigateur réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre de titreNavigateur réseauet sélectionnezAvancé.
- Dans la boîte de dialogueConfiguration du driver et du chemin, cliquez sur la listeDriveret sélectionnez-en un.CONSEIL: Si le nom du driver courant est entre guillemets, l'appareil n'est pas en cours d'exécution. Ouvrez la boîte de dialogueNavigateur réseauet configurez le driver.
- Saisissez le chemin CIP vers l’automate souhaité, puis cliquez surOKpour accepter la saisie.CONSEIL: La topologieNavigateur réseauaffiche les chemins de driver saisis manuellement après leur enregistrement. Ils apparaissent partout où le chemin courant s’affiche normalement, avec le driver et le chemin concaténés, comme AB_KTC-1\2,6,1,0.
Fournir une réponse