À propos du Navigateur réseau
Utilisez le Navigateur réseau pour parcourir les topologies réseau et configurer le logiciel FactoryTalk Linx qui prend en charge la communication avec les dispositifs. Le logiciel de communication FactoryTalk Linx est inclus dans l’application Logix Designer. Pour le configurer, accédez à
Communications > Navigateur réseau
.Fournir une réponse