Mode Exécution
Mode Exécution
Mode du Controller dans lequel la logique est exécutée, les entrées sont lues, le program est scruté et les sorties sont activées et désactivées. Dans ce mode, les opérations d'édition sont restreintes. Si l'interrupteur à clé est positionné sur la position correspondant au fonctionnement à distance, le Controller est alors en mode Exécution à distance.
Fournir une réponse