Mode Programme (program)

Si vous configurez un module de sortie, l’automate (controller) propriétaire est en mode Programme (program). Les valeurs de sortie nouvellement reçues sont ignorées et toutes les sorties passent en leur état Mode Programme (program) (que vous pouvez configurer sur l'onglet Configuration). Le
Mode programme (program)
Mode de l'automate (controller) dans lequel la logique n'est pas exécutée, les sorties ne sont pas contrôlées et les opérations d'édition sont disponibles. Si l'interrupteur à clé est positionné sur A distance, l'automate (controller) est alors en mode Programme (program) REM.
voyant de condition du module de sortie clignote en vert en mode programme.
LED
Sigle de Light-Emitting Diode (Diode électroluminescente). Dispositif utilisé comme indicateur d'état des fonctions du Controller et des entrées et sorties.
Les modules d'entrée (analogiques et numériques) sont toujours en mode RUN et signalent toujours les données d'entrée à l’automate (controller). Que l'automate (controller) soit en mode RUN ou en mode Programme (program) est sans importance. Le voyant de condition du module d'entrée est toujours vert fixe en présence d'une
automate (controller)
Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
connexion le concernant.
connexion
Liaison entre les réseaux et les périphériques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal