Informations sur le propriétaire

L'architecture du ControlLogix donne la possibilité à plusieurs automates (controller) de communiquer et de posséder des modules E/S (I/O). Les modules d'entrée peuvent avoir plusieurs propriétaires ; les modules de sortie sont restreints à un seul propriétaire. Le firmware du module de sortie met cette restriction en vigueur afin d'assurer que ce module ne soit la propriété que d'un seul automate (controller).
Il existe une différence notable entre le contrôle des modules d’entrée et celui des modules de sortie.
Modules d'entrée
Connexion de propriétaire
Un module d'entrée est configuré par un automate (controller) qui établit une connexion comme propriétaire. Cet automate (controller) de configuration est le premier à établir une connexion de propriétaire.
Une fois que le module d'entrée a été configuré (et qu'il est devenu la propriété d'un automate (controller)), d'autres automates peuvent également établir des connexions de propriétaire avec ce module. De cette façon, des propriétaires supplémentaires peuvent continuer à recevoir des données de type distribution multiple si l'automate (controller) propriétaire initial coupe sa connexion avec le module. Tous les autres propriétaires supplémentaires
doivent
avoir les données de configuration et un format de communication identiques à ceux utilisés par l'automate (controller) propriétaire initial, sinon la tentative de connexion est rejetée.
Connexions en écoute seule
Une fois qu'un module d'entrée a été configuré (et qu'il est devenu la propriété d'un automate (controller)), d'autres automates peuvent établir des connexions Ecouter seulement avec ce module. Ces automates (controllers) peuvent alors obtenir des données de distribution multiple tandis qu'un autre automate est le propriétaire du module. Si tous les automates (controllers) propriétaires subissent une rupture de connexion avec le module d'entrée, les automates ayant des connexions Ecouter seulement ne reçoivent plus de données de distribution multiple.
Intervalle de trame demandé
Le ou les automates (controllers) propriétaires du module déterminent le RPI (intervalle des trames requis). Si une connexion Ecouter seulement est établie, le RPI pour cette connexion ne peut pas être plus rapide que le RPI le plus rapide configuré pour tous les automates (controllers) propriétaires.
Si vous configurez une connexion en écoute seule à un module d'I/O Flex, la valeur du RPI doit être identique à celle de la connexion propriétaire. Dans le cas contraire, tout système de contrôle propriétaire en cours d'exécution sera interrompu lors de la programmation du réseau à l'aide de RSNetWorx. Le détrompage électronique ne fonctionne pas correctement avec les connexions en écoute seule lorsque le propriétaire est configuré pour désactiver le détrompage.
Modules de sortie
Connexions de propriétaire
Un module de sortie est configuré par un automate (controller) qui établit une connexion en tant que propriétaire ; toutefois, une seule connexion de propriétaire est autorisée pour tous les modules de sortie. Si un autre automate (controller) essaie d'établir une connexion de propriétaire, la tentative de connexion est rejetée.
Connexions en écoute seule
Une fois qu'un module de sortie a été configuré (et qu'il est devenu la propriété d'un automate (controller)), d'autres automates peuvent établir des connexions Ecouter seulement avec ce module. Ces automates (controllers) peuvent alors obtenir des données de distribution multiple tandis qu'un autre automate est le propriétaire du module. Si la connexion de l'automate (controller) propriétaire avec le module de sortie est rompue, aucun des automates dotés de connexions Ecouter seulement ne reçoit plus de données de distribution multiple.
Intervalle de trame demandé
L'automate (controller) propriétaire du module détermines le RPI. Si une connexion Ecouter seulement est établie, le RPI pour cette connexion ne peut pas être plus rapide que le RPI le plus rapide configuré pour tous les automates (controllers) propriétaires.
Si vous configurez une connexion en écoute seule à un module d'I/O Flex, la valeur du RPI doit être identique à celle de la connexion propriétaire. Dans le cas contraire, tout système de contrôle propriétaire en cours d'exécution sera interrompu lors de la programmation du réseau à l'aide de RSNetWorx. Le détrompage électronique ne fonctionne pas correctement avec les connexions en écoute seule lorsque le propriétaire est configuré pour désactiver le détrompage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal