Diffuser des messages sur le port série

Certains automates
Logix Designer
sont équipés d'un ou deux ports série.
CONSEIL: Les versions 37 et ultérieures de Logix Designer ne prennent pas en charge les automates avec ports série. Cette rubrique s’applique uniquement aux versions 36 et antérieures de Logix Designer.
Avec l'application
Logix Designer
versions 36 et antérieures, vous pouvez utiliser les ports série pour diffuser des messages à partir d'un automate maître vers tous ses automates esclaves, via l'un des protocoles suivants :
  • DF1 Master
  • Modem radio DF1
  • Esclave DF1
Les messages à diffuser sont envoyés à tous les automates (controllers) de réception. Par conséquent, vous pouvez associer des types de messages Ecriture aux messages à diffuser. Les types de messages Écriture sont les suivants :
  • CIP Generique
  • Ecriture de la table de données CIP
  • Ecriture non protégée
    PLC-2
  • Instruction Écriture par
    PLC-3
  • Ecriture de gamme de mots
    PLC-3
  • Instruction Écriture par
    PLC-5
  • Ecriture de gamme de mots
    PLC-5
  • Instruction Écriture par
    SLC
Pour diffuser des messages sur le port série
Vous pouvez configurer les messages à diffuser dans des programmes (programs) à relais et de texte structuré.
  • Dans un programme de logique à relais, ajoutez l'instruction Message et la structure, puis sélectionnez pour accéder à la boîte de dialogue
    Configuration du message
    et définir le message.
  • Dans un programme (program) de texte structuré, entrez MSG (aMSG), puis cliquez avec le bouton droit sur aMsg. Sélectionnez
    Configurer
    pour accéder à la boîte de dialogue
    Configuration du message
    et définir le message.
Pour configurer un message à diffuser
  1. Dans l’
    organisateur de l'automate (controller)
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'automate et choisissez
    Propriétés
    .
    La boîte de dialogue
    Propriétés de l'automate (controller)
    s'affiche.
  2. Sélectionnez l'onglet
    Protocole système
    . Cet onglet s’affiche uniquement pour les automates dotés d’un port série.
  3. Dans le menu
    Protocole
    , sélectionnez
    Maître DF1
    ,
    Modem radio DF1
    ou
    Esclave DF1
    .
    Les paramètres disponibles dépendent du protocole choisi.
  4. Entrez les informations du protocole. Sélectionnez Présentation de la boîte de dialogue Propriétés de l'automate (controller) - onglet Protocole système pour obtenir de l’aide.
  5. Sélectionnez
    OK
    .
  6. Effectuez l'une des options suivantes :
    • Dans votre programme de logique à relais, sélectionnez dans l'instruction MSG.
    • Dans votre programme (program) de texte structuré, cliquez avec le bouton droit de la souris sur aMsg et sélectionnez
      Configurer
      .
      La boîte de dialogue
      Configuration du message
      s'ouvre et affiche l'onglet
      Configuration
      .
  7. Dans le menu
    Type de message
    , choisissez un type de message Écriture pour activer le bouton
    Diffuser
    sous l'onglet
    Communication
    . Voir la liste des types de messages Écriture ci-dessus.
    Les paramètres disponibles dépendent du type de message choisi.
  8. Configurez les autres champs, puis sélectionnez
    Appliquer
    . Sélectionnez Configuration des instructions du message pour obtenir de l’aide.
  9. Sélectionnez l'onglet
    Communication
    .
  10. Sélectionnez
    Diffuser
    .
  11. Dans le champ situé en regard du bouton
    Diffuser
    , choisissez une voie dans le menu. Le nombre de voies disponibles dépend de l'automate (controller).
    Lorsque vous sélectionnez la voie 0, le chemin du message prend la valeur 2 255 par défaut dans la boîte de dialogue
    Configuration du message
    .  Lorsque vous sélectionnez la voie 1, le chemin du message prend la valeur 3 255 par défaut dans la boîte de dialogue
    Configuration du message
    . Remarque : la valeur 255 correspond à l'adresse de diffusion.
    Vous ne pouvez pas entrer de valeur de chemin manuellement car le chemin n'est pas disponible.
  12. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal