Présentation de la boîte de dialogue Propriétés de l'automate (controller) - onglet Protocole système

NOTE:
Les versions 37 et ultérieures de Logix Designer ne prennent pas en charge les automates avec ports série. Cette rubrique s’applique uniquement aux versions 36 et antérieures de Logix Designer.
cet onglet n'est pas visible lors de la configuration d'un automate (controller) n'ayant pas de port série. Par exemple, dans les automates (controllers) 1756-L7x, le port série est remplacé par un port USB qui présente des performances supérieures pour le chargement et le transfert.
La boîte de dialogue Propriétés de l'automate (controller) affiche les informations relatives à la configuration de l'automate pour le projet en cours et, lorsqu'il est en ligne, pour l'automate connecté. L'onglet Protocole système vous permet de configurer le port série de l'automate (controller) pour DF1 Master, balise (tag) à balise DF1, Modem radio DF1, Esclave DF1 ou DH485. Les paramètres de cet onglet dépendent du protocole sélectionné.
Les autorisations
FactoryTalk Security
permettent de contrôler la modification des paramètres dans cet onglet.
CONSEIL:
pour configurer votre système au mode ASCII, cliquez sur l’onglet Protocole utilisateur.
Paramètres
Les paramètres de cet onglet dépendent du protocole sélectionné.
Paramètres courants
Protocole
Choisissez le Protocole dans le menu. Choisissez DF1 Master, Tag à Tag DF1 (valeur par défaut), Modem radio DF1, Esclave DF1 ou DH485.
Adresse de station
Entrez l'adresse de la station en cours pour le port série auquel le protocole DF1 (DF1 Protocol) est désormais associé. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 254. La valeur par défaut est 0.
Détection d’erreur
Cliquez sur les boutons radio pour spécifier la méthode de détection d’erreur utilisée pour tous les messages.
  • BCC : le processeur transmet et accepte des messages se terminant par un octet BCC.
  • CRC : le processeur transmet et accepte des messages avec un CRC à deux octets.
Activer la détection de doublons
Sélectionnez cette case pour activer la détection de doublets afin que l’objet ignore tous les messages en double. Par défaut, cette option n’est pas disponible.
Paramètres DF1 Master
Nb de réessais de transmission
Entrez le nombre de tentatives de transmission non acquittées avant qu’un message soit considéré comme impossible à livrer. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 255. La valeur par défaut est 3.
Timeout ACK
Spécifiez la durée d’attente de l’objet avant d’obtenir confirmation de la transmission d’un message. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 65 535 par incréments de 20 ms et la valeur par défaut est 50 (50*20 ms, 1 000 ms ou 1 seconde).
Attente message réponse
Entrez la durée (en ms) d’attente du maître après la réception de la confirmation d’un message qu’il a transmis avant d’appeler l’esclave pour obtenir une réponse. Spécifiez une durée par incréments de 20 ms, la valeur par défaut étant 50 (par exemple, 50*20 ms, 1000 ms ou 1 seconde).
Mode Appel
Choisissez un mode d’appel dans le menu. Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Basé sur messages : ne permet pas à l’esclave d’initier des messages.
  • Basé sur messages : permet à l’esclave d’initier des messages.
  • Standard : multiples transferts de messages par scrutation de station.
  • Standard : un seul transfert de messages par scrutation de station.
Le mode par défaut est Basé sur messages, permettant ainsi à un esclave d’initier des messages.
Transmission maître
Choisissez la transmission maître de messages qui indique le moment de transmettre les messages DF1 Master. Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Entre appels de la station : le maître transmet un message avant la station suivante.
  • En séquence de scrutation : le maître transmet des messages uniquement lorsque le numéro de station figure dans la liste d’appels.
La valeur par défaut est Entre appels de la station.
Balise (tag) de station d'appel normal
Choisissez le nom de la balise (tag) de la structure qui contient la liste de la station d'appel normal. Utilisez le navigateur de balises (tag) pour sélectionner le nom de balise approprié.
La balise (tag) par défaut est <aucun>.
Taille de groupe d’appel normal
Entrez le nombre total de stations actives appelées à partir de la liste des stations d’appel. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 255. La valeur par défaut est 0.
Balise (tag) de station d'appel prioritaire (priority)
Choisissez le nom de la balise (tag) de la structure qui stocke la liste de la station d'appel prioritaire (priority). Utilisez le navigateur de balises (tag) pour sélectionner le nom de balise approprié.
La balise (tag) par défaut est <aucun>.
Balise (tag) de station active
Choisissez le nom de balise (tag) de la structure qui stocke l’état (actif ou non actif) de chaque station. Utilisez le navigateur de balises (tag) pour sélectionner le nom de balise approprié.
La balise (tag) par défaut est <aucun>.
Paramètres de Point à point DF1
Limite de réception NAK
Entrez le nombre de NAK que le processeur peut recevoir en réponse à un message avant d’interrompre la transmission. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 255. La valeur par défaut est 3.
Limite de transmission ENQ
Dans le champ Limite de transmission ENQ, entrez le nombre de demandes envoyées par cet automate (controller) à la cible de notre message après avoir obtenu un Timeout ACK interne. Cet automate (controller) n'ayant pas vu d'ACK depuis l'automate cible, nous allons lui accorder une autre chance (envoyer ENQ) de répondre avant de retransmettre intégralement le message original.
Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 127.
Timeout ACK
Spécifiez la durée d’attente de l’objet avant d’obtenir confirmation de la transmission d’un message. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 65 535 par incréments de 20 ms et la valeur par défaut est 50 ms (50*20 ms, 1 000 ms ou 1 seconde).
Réponses imbriquées
Dans le menu Réponses imbriquées, choisissez un des éléments suivants :
  • Activé : si l'automate (controller) est en cours de transmission d’un message et qu’il reçoit simultanément un message de fin, il peut directement joindre au message en cours d’envoi un ACK ou un NAK pour le message nouvellement reçu. Il est donc inutile d’envoyer un message distinct contenant l’ACK/le NAK.
  • Autodétection : tous les automates (controllers) Logix sont à même de reconnaître un message imbriqué entrant. Une fois qu'un message imbriqué est détecté, cet automate (controller) le laisse transmettre les réponses imbriquées. Cet automate (controller) de réception se comporte de la même manière que si le champ Réponse imbriquée était réglé sur Activé.
Cette fonctionnalité peut permettre de réduire le trafic de messages. La méthode de messagerie imbriquée ne fonctionne qu’en mode Duplex intégral (doit pouvoir simultanément envoyer et recevoir des messages). Pour que cette fonctionnalité puisse être activée, Réponses imbriquées doit avoir le statut ACTIVE sur au minimum un automate (controller).
Paramètres Modem radio DF1
Activer le stockage et la transmission
Sélectionnez cette case si vous voulez utiliser la fonction de stockage et transmission. Par défaut, elle n’est pas cochée. Lorsqu'elle est activée, l'adresse de destination de tout message reçu est comparée au tableau Stocker et transmettre la balise (tag). En cas de correspondance, le message est alors transmis (rediffusé) en dehors du port.
Stocker et transmettre la balise (tag)
Entrez le nom de la balise (tag) accessible par l'automate (controller) qui contient le tableau Stocker et transmettre.
Chaque bit représente une adresse de station. Si cet automate (controller) lit un message destiné à une station ayant son bit défini dans ce tableau, il transmet ce message.
CONSEIL:
pour diffuser des messages, le dernier bit de la balise (tag) Stocker et transmettre doit être défini sur 1 (tableau 15, bit 15).
Paramètres Esclave DF1
Nb de réessais de transmission
Entrez le nombre de tentatives de transmission non acquittées avant qu’un message soit considéré comme impossible à livrer. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 255. La valeur par défaut est 3.
Timeout d’appel esclave
Entrez la durée d’attente du maître avant d’obtenir confirmation du message transmis à l’esclave.
Suppression EOT
Sélectionnez la case Suppression EOT si vous voulez supprimer la transmission du symbole EOT à la fin d’un message esclave.
Paramètres de DH485
Adresse de station maxi
Dans le champ Adresse de station maxi, entrez l’adresse de station la plus importante d’un réseau DH485.
Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 31. La valeur par défaut est 31.
Facteur Garde Jeton
Dans le champ Facteur Garde Jeton, entrez le nombre maximum de messages pouvant être transmis par une station sur un réseau DH485 pendant qu’elle dispose du jeton.
Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 et 4. La valeur par défaut est 1.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue Propriétés de l'automate (controller).
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler vos modifications.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications et poursuivre la procédure d'édition dans la boîte de dialogue Propriétés de l'automate (controller).
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur l’onglet Protocole système.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal