Codes d’erreur du transfert par bloc
Les codes d’erreur spécifiques aux transferts par bloc
Logix5000
peuvent être consultés ci-dessous.Code d'erreur (hex) | Description | Affichage dans le logiciel |
|---|---|---|
00D0 | Le scrutateur n’a pas reçu de réponse de transfert par bloc du module de transfert par blocdans les 3,5 secondes suivant la demande. | Erreur inconnue |
00D1 | Le somme de contrôle de la réponse en lecture ne correspondait pas au somme de contrôle du flux de données. | |
00D2 | Le scrutateur a demandé une lecture ou écriture, mais le module de transfert par bloc a répondu à l'opposé. | |
00D3 | Le scrutateur a demandé une longueur et le module de transfert par bloc a répondu avec une longueur différente. | |
00D6 | Le scrutateur a reçu un réponse du module de transfert par bloc indiquant que la demande en écriture a échoué. | |
00EA | Le scrutateur n’a pas été configuré pour communiquer avec le rack qui contient ce module de transfert par bloc. | |
00EB | Le logement logique spécifiée n’est pas disponible pour la taille de rack donnée. | |
00EC | Une demande de transfert par bloc est en cours et une réponse est requise avant qu'une autre demande puisse commencer. | |
00ED | La taille de la demande du transfert par bloc n’est pas cohérente avec les demandes de taille de transfert par bloc valides. | |
00EE | Le type de demande de transfert par bloc n’est pas cohérent avec BT_READ ou BT_WRITE attendu. | |
00EF | Le scrutateur n’a pas pu trouver un logement disponible dans le tableau de transfert par bloc pour y intégrer la demande de transfert par bloc. | |
00F0 | Le scrutateur a reçu une demande pour réinitialiser les canaux E/S à distance pendant qu'il y avait des transferts par bloc en attente. | |
00F3 | Les files d'attente pour les transfert par bloc distants sont pleines. | |
00F5 | Aucun canal de communication n’a été configuré pour le rack ou le logement demandés. | |
00F6 | Aucun canal de communication n’a été configuré pour E/S à distance. | |
00F7 | Le délai d’expiration du transfert par bloc défini dans l’instruction a été atteint avant la fin de l’exécution. | |
00F8 | Erreur dans le protocole de transfert par bloc - transfert par bloc non sollicité. | |
00F9 | Les données de transfert par bloc ont été perdues à cause d'un mauvais canal de communication. | |
00FA | Le module de transfert par bloc a demandé une longueur différente de celle associée à l'instruction de transfert par bloc. | |
00FB | Le somme de contrôle des données en lecture du transfert par bloc était faux. | |
00FC | Il y a eu un transfert non valide de données d’écriture du transfert par bloc entre l’adaptateur et le module de transfert par bloc. | |
00FD | La taille du transfert par bloc ajoutée à la taille de l'index dans le tableau des données du transfert par bloc était supérieure à la taille du fichier du tableau des données du transfert par bloc. |
Fournir une réponse