Rechercher
Aide en ligne de Studio 5000 Logix Designer
Comprendre la temporisation de l'instruction
Les instructions de mouvement utilisent trois types de séquences de temporisation :
Description
Type de temporisation
L'instruction se termine en une seule scrutation.
immédiat
L'instruction se termine sur plusieurs scrutations, car elle envoie des messages au servo-module.
message
L'instruction peut prendre une durée illimitée pour se terminer.
processus
Jeu d'instructions
Instructions de type immédiat
Instructions Type de message
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal