Degrés (Degrees, DEG)

Ce tableau répertorie les automates et les applications qui prennent en charge cette instruction.
Architecture
Applications standard
Applications de sécurité
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570
Oui
Non
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Oui
Oui
Si activée, l’instruction DEG convertit la source (en radians) en degrés et stocke le résultat dans la destination.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Diagramme de bloc fonctionnel
Le diagramme de bloc fonctionnel prend en charge les éléments suivants :
Bloc fonctionnel
Fonction FBD
CONSEIL: La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
CONSEIL: Utiliser DEG en tant qu'opérateur dans une expression pour calculer le même résultat. Pour plus d'informations sur la syntaxe des expressions et des affectations dans le texte structuré, reportez-vous à la section Syntaxe du texte structuré.
Opérandes
IMPORTANT: Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
  • Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
  • Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
  • Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Il existe des règles de conversion de données pour combiner des types de données numériques dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversions de données.
Diagramme à relais
Opérande
Type de données
Automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370 et
GuardLogix
 5570
Type de données
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Format
Description
Source
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
Immédiat
balise
Valeur à convertir en degrés
Destination
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
balise
Étiquette où enregistrer le résultat
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Opérande
Type
Format
Description
DEG
FBD_MATH_ADVANCED
balise
Structure DEG
Fonction FBD
CONSEIL: La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Opérandes d'entrée (broches gauches)
Type de données
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Description
Source
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
Valeur à convertir en degrés
Opérande de sortie (broche droite)
Type de données
Automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370 et
GuardLogix
 5570
Description
Dest
REAL
LREAL
Résultat de la fonction
Reportez-vous à la section .
Structure FBD_MATH_ADVANCED
Paramètre d’entrée
Type de données
Description
EnableIn
BOOL
Activez l'entrée. Si défini sur faux, l’instruction n’est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Source
REAL
Entrée de l’instruction de conversion.
Paramètre de sortie
Type de données
Description
EnableOut
BOOL
Indique si une instruction a été exécutée sans défauts après son activation.
Dest
REAL
Résultat de l’instruction.
Description
L’instruction DEG utilise cet algorithme :
Source*180/pi = Source*57,29578
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Défauts majeurs/mineurs
Automates
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Conditionnel, reportez-vous à .
Automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370 et
GuardLogix
 5570
Oui
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexation dans des tableaux pour consulter les défauts d’indexation par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
Dest = valeur en degrés de la source.
Post-scrutation
N/A
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc fonctionnel
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
EnableIn est faux
Définir EnableOut sur EnableIn.
EnableIn est vrai
Dest = valeur en degrés de la source.
En cas de débordement
Définir EnableOut sur faux
ou bien
Définir EnableOut sur vrai.
Première scrutation de l'instruction
N/A
Première exécution de l'instruction
N/A
Post-scrutation
N/A
Fonction FBD
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
Scrutation normale
Dest = DEG(Source)
Première exécution de l'instruction
N/A
Première scrutation de l'instruction
N/A
Post-scrutation
N/A
Exemples
Diagramme à relais
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Fonction FBD
Texte structuré
REAL_dest := DEG(REAL_src);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal